请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A16A-Q1 工具与软件:
您好!
TPS7A16A-Q1散热焊盘是否与 GND (引脚4)隔离?
由于数据表的措辞"TI 强烈建议将散热焊盘连接到、因此不清楚 GND 相关联。"
(我的热平面将采用与 GND 不同的网、因此需要确认)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
TPS7A16A-Q1散热焊盘是否与 GND (引脚4)隔离?
由于数据表的措辞"TI 强烈建议将散热焊盘连接到、因此不清楚 GND 相关联。"
(我的热平面将采用与 GND 不同的网、因此需要确认)
您好!
散热焊盘旨在为裸片提供低热阻抗、以帮助散热、但这与与与器件 GND 的低电气连接不同。 因此、散热焊盘和 GND 引脚并不相同。 散热焊盘可测量其和器件 GND 之间的欧姆值。 数据表中的注释基于以下谅解提供了指导:GND 平面在系统中提供最多的覆铜来帮助散热。 我稍后会在办公室中查看我们是否有可以测量 GND 引脚和散热焊盘之间电阻的任何样本。 如果我们没有任何样片、我可以申请、但他们需要5个工作日的时间来发货/接收、另外1-2个工作日到达我的办公桌、因此可能需要很小的时间来为您提供答案。
谢谢!
Stephen