This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:关于自动校准

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360179/bq27220-about-auto-calibration

器件型号:BQ27220
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
如果器件保持在100uA 或更低的电流负载下大约30天、则剩余容量将增加约130mA
当前器件不使用称为自动校准的功能、但使用自动校准是否可以改善这种现象? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:  

    您能否使用这种行为通过 bqStudio 日志文件和有关这种行为的 gg 文件进行发送? 奇怪的是,你正在放电,但剩余的容量正在增加。 这应该是监测计下降和剩余容量也下降的相反方向。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../211026.gg.csv
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonny、您好! 
    很遗憾、没有 Bqstudio 日志文件。 将附加 GG 文件。 作为背景、我们之前在和日本 TI 沟通时、我们收到了一个回复、称这种现象是由失调漂移引起的。 当时、我还被告知重置产品是一种解决方案、但该解决方案使产品难以使用。 我想问、是否有办法从根本上防止出现这种差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:  

    为了完全能够对其进行调试、我需要一个具有所述行为的日志文件。 这里的一个可能原因是监测计未配置为读取小于1mA 的放电电流。 由于此处的放电电流仅为100uA、因此这可能是导致该行为的原因。 为了校准监测计以读取低于1mA 的电流、您可以参阅此文档、了解 适用于低电流应用的增强分辨率电量监测(使用调节)。 

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好

    我们正在考虑是否有办法在发生这种现象的电路板上获得日志。 我会在获取日志时再次与您联系。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Jonny 今天不在办公室。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:  

    当您有此日志文件时、请告知我。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好

    但我能得到数据并将数据发送给您。 
    包含字符(默认)的文件是此处尚未进行寄存器设置的文件。
    (Setting)是寄存器设置。
    这两个数据都是从同一产品 PCB 获得的、并且已确认 Rmcap 只通过(设置)增加。
    请告诉我导致问题的是哪些设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB86_2800_setting_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../PCB86_2800_setting_2900_.gg.csve2e.ti.com/.../PCB86_2800_Default_2900_.gg.csve2e.ti.com/.../PCB86_2800_Defallt_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:  

    您是否能够查看  适用于低电流应用的增强分辨率监测 是否使用调节文档? 看起来监测计无法报告电流、但可能存在一些轻微的充电电流< 1mA、从而导致监测计增加 remcap。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonny、您好! 
    我看到了适用于低电流应用的增强分辨率电量监测(使用调节)。 但是、当产品运行时、可能会流过大约1A 的电流、尽管传感电阻器可以增大到80mΩ、但分辨率仍然是125uA、而且在断电时无法检测到大约50uA 的电流。 我认为这是不可能的。 我目前正在使用10mΩ、因此如果传感电阻器的值正常、请告知我。 此外,如果当电流低于分辨率且无法检测到时,剩余电容减少或不改变,则不会有问题,但问题是它随着我们使用的参数而增加。 我不是在寻找准确的检测,所以它是可能防止 remcap 增加?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonny、您好!

    这是另一个问题。 (设置)将0xFFF0写入0x9180 (CC 偏移)、但在 gg 文件中它为0。 但 PCB86 (setting).xlsx 的库仑计数为8、因此我认为写入0xFFF0可能有效果。 写入0x9180 (CC 偏移)是否会影响 bqstudio 日志文件输出? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koji、  

    您能否向我发送一份原理图来检查感应电阻器连接?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonny、您好!

    我将把原理图发送到检测电阻附近。 

    CN_BAT+和 CN_BAT-为电池端子。 VBUS 是 USB 5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:  

    感谢您提供它、我在这里看不到任何明显的检测电阻问题。 进一步查看、我找到了一篇 E2E 帖子、它显示了不正确的剩余容量的类似行为、请查看 该 E2E 帖子 并确保您已完成此处提到的操作。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonny、您好!

    感谢您介绍 E2E 博文。 它是有帮助的。 
    至于正确配置 EVD0-2、我会在以后遇到困难时尝试这样做。
    经调查、我们发现在使用 bqstudio 和 EV2400时、即使在我们的 PCB 上设置了 CEDV Profile、残留电容也未增加。
    步骤如下所示。 1:发送解封命令 2:发送 Unseal_Full_Access 命令 3:导入 GG 文件(PCB86 (Setting).gg.csv) 4:
    通过执行"Write All"进行写入、​​"CC Offset"、"CC Cal Temp"、"CC Gain"和"CC Delta"的值已更改。
    当时的 gg 文件是"PCB86_240603 (CalibrationCurrentChange).gg.csv"。
    您能告诉我在使用 BQstduio 时这四个参数发生变化的原因是什么吗?

    这是自动校准吗?
    我还想知道这四个参数是否可以更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB86_5F00_240603_2800_CalibrationCurrentChange_2900_.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:  

    这些参数通过校准进行更改。 有关这些参数、请参阅从 BQ27220 TRM 获取的以下内容。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我是柳田浩司的同事。 我代表 Kohji 提问。

    1:发送解封命令

    2:发送 Unseal_Full_Access 命令

    3:导入 GG 文件(PCB86 (设置).gg.csv)

    4:使用"Write all"(全部写入)进行写入

    如果我执行了上述操作、是否会执行校准?

    在 PCB 中设置 CEDV 曲线时、是否还需要设置通过校准更改的参数?

    此致、

    Homare Ehara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Homare、  

    否、仅此操作无法校准电量计。 请阅读 BQ27220 TRM 中 的章节以查找何时发生校准。  

    我不确定您对第二个问题的要求是什么、这是用于生产吗?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我要问的第二个问题是生产。

    此致、

    Homare。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    您能否同时解释"CC Cal Temp"?

    此致、

    Homare。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Homare、  

    CC Cal Temp 应仅为校准时的温度。 是的、您还需要更改校准值。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、

    Homare-San 读取 RTM、并对4.9.1.1 CC 增益有一些疑问。 请提供详细和具体的解释。
    Q1:"mAh 容量比例因子"是什么?  它实际上是如何使用的? 请详细说明。
    Q2:校准例程到底是什么? 请展示确切和具体的例程示例。 并请准确说明应何时/如何使用它。 是否应该在产品发货前在工厂对每台设备执行此操作?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    CC Delta 是库仑计数器的 mAh 容量标度计数器、本质上是库仑计数器的校准。 有关校准电量计的确切和特定过程、请参阅 BQ27220用户指南、因为此处描述了这一点。 此外、在生产中、您可以校准多个测量仪表、然后取这些校准值的平均值以用于将在生产中编程的黄金映像。 BQ27220 TRM 中的第4.9.1节校准对此进行了介绍 (请参阅下图)。  

    此致、  

    Jonny。