Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
如果器件保持在100uA 或更低的电流负载下大约30天、则剩余容量将增加约130mA
当前器件不使用称为自动校准的功能、但使用自动校准是否可以改善这种现象?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../211026.gg.csv尊敬的 Koji:
为了完全能够对其进行调试、我需要一个具有所述行为的日志文件。 这里的一个可能原因是监测计未配置为读取小于1mA 的放电电流。 由于此处的放电电流仅为100uA、因此这可能是导致该行为的原因。 为了校准监测计以读取低于1mA 的电流、您可以参阅此文档、了解 适用于低电流应用的增强分辨率电量监测(使用调节)。
此致、
Jonny。
e2e.ti.com/.../PCB86_2800_setting_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../PCB86_2800_setting_2900_.gg.csve2e.ti.com/.../PCB86_2800_Default_2900_.gg.csve2e.ti.com/.../PCB86_2800_Defallt_2900_.xlsx
尊敬的 Koji:
您是否能够查看 适用于低电流应用的增强分辨率监测 是否使用调节文档? 看起来监测计无法报告电流、但可能存在一些轻微的充电电流< 1mA、从而导致监测计增加 remcap。
此致、
Jonny。
Jonny、您好!
我看到了适用于低电流应用的增强分辨率电量监测(使用调节)。 但是、当产品运行时、可能会流过大约1A 的电流、尽管传感电阻器可以增大到80mΩ、但分辨率仍然是125uA、而且在断电时无法检测到大约50uA 的电流。 我认为这是不可能的。 我目前正在使用10mΩ、因此如果传感电阻器的值正常、请告知我。
此外,如果当电流低于分辨率且无法检测到时,剩余电容减少或不改变,则不会有问题,但问题是它随着我们使用的参数而增加。 我不是在寻找准确的检测,所以它是可能防止 remcap 增加? Jonny、您好!
感谢您介绍 E2E 博文。 它是有帮助的。
至于正确配置 EVD0-2、我会在以后遇到困难时尝试这样做。
经调查、我们发现在使用 bqstudio 和 EV2400时、即使在我们的 PCB 上设置了 CEDV Profile、残留电容也未增加。
步骤如下所示。 1:发送解封命令 2:发送 Unseal_Full_Access 命令 3:导入 GG 文件(PCB86 (Setting).gg.csv) 4: 通过执行"Write All"进行写入、"CC Offset"、"CC Cal Temp"、"CC Gain"和"CC Delta"的值已更改。
当时的 gg 文件是"PCB86_240603 (CalibrationCurrentChange).gg.csv"。
您能告诉我在使用 BQstduio 时这四个参数发生变化的原因是什么吗?
这是自动校准吗?
我还想知道这四个参数是否可以更改。
e2e.ti.com/.../PCB86_5F00_240603_2800_CalibrationCurrentChange_2900_.gg.csv
Jonny、您好!
我是柳田浩司的同事。 我代表 Kohji 提问。
1:发送解封命令
2:发送 Unseal_Full_Access 命令
3:导入 GG 文件(PCB86 (设置).gg.csv)
4:使用"Write all"(全部写入)进行写入
如果我执行了上述操作、是否会执行校准?
在 PCB 中设置 CEDV 曲线时、是否还需要设置通过校准更改的参数?
此致、
Homare Ehara
您好、Homare、
否、仅此操作无法校准电量计。 请阅读 BQ27220 TRM 中 的章节以查找何时发生校准。
我不确定您对第二个问题的要求是什么、这是用于生产吗?
此致、
Jonny。
您好!
CC Delta 是库仑计数器的 mAh 容量标度计数器、本质上是库仑计数器的校准。 有关校准电量计的确切和特定过程、请参阅 BQ27220用户指南、因为此处描述了这一点。 此外、在生产中、您可以校准多个测量仪表、然后取这些校准值的平均值以用于将在生产中编程的黄金映像。 BQ27220 TRM 中的第4.9.1节校准对此进行了介绍 (请参阅下图)。

此致、
Jonny。