This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:并联 MOSFET 的寄存器最大驱动能力电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378171/ucc24624-reg-maximum-driving-capability-current-for-parallel-connected-mosfet

器件型号:UCC24624

工具与软件:

尊敬的团队:

感谢您的帮助和支持。

我们计划在 LLC 转换器中使用 UCC24624来驱动次级侧同步 MOSFET (将并联以实现电流共享)。 我们有以下与之相关的问题:

1) 1)可以从 REG 获取的用于驱动 MOSFET 的最大电流(平均)是多少?  它的30mA 在大约10V 的 REG 电压上是否下降约75mV? IREGLIM 参数是否意味着、如果我们从 REG 电源获取60mA 电流、REG 电压将从10V 下降到8V?   

2)如果我们使用两个 UCC24624控制器来驱动并联 MOSFET、则下图1所示的配置(截屏取自 使用 UCC24624的 LLC 谐振转换器次级整流器电路配置 )该文档建议多放置两个绕组来检测 MOSFET 的漏源电压。    图1中第二个 UCC24624的配置似乎不正确、从 VD2检测到 S3/S4 MOSFET 的漏极电压、从 Vg1施加栅极电压。

此外,我们不想再放置两个绕组,所以我们正在规划下面图2所示的配置。 图2的计划配置是否可行?

 

3) 3) 是否可以 在 UCC24624的 Vg1/Vg2和 MOSFET 的栅极之间使用外部栅极驱动器 IC。 UCC24624是否能够在 SR MOSFET 的整个导通期间驱动栅极驱动器 IC、同时记住 tMGPU 时间(最小栅极上拉时间)为275ns (典型值)。 在这200uA 后、电流源可能无法将外部栅极驱动器的输出保持为高电平。  

4) 4) UCC24624是否有任何最大功耗额定值、或者最大功耗是否仅受 TJmax 限制?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、  

    感谢您关注 UCC24624双路 SR 控制器。

    对于项目1)数据表电气特性表中给出的最小值、最大值和典型值技术规格基于施加在控制器上的测试条件。
    尽管实际运行条件可能与特定的测试条件不同、但列出的限制提供了对实际条件的预期的指导。  
    我预计 IREGLIM 的电流会尽可能大、可从 REG 获得、并且预计在该电流电平下的 REG 电压将下降约4V。   
    然而、如果将 REG 加载到30mA、则可能预计压降小于75mV。  

    对于第2)项、 我同意您的看法、即"配置..."中的图2-3 文档(如上图所示)绘制错误。  绕组连接对我来说毫无意义。  我想这是一个错误。  我认为上面的图2中显示的配置应该可以正常工作。   

    对于项目3) 是的、UCC24624 vgx 输出可以驱动栅极驱动器 IC 或缓冲器电路、而不是直接驱动大型 MOSFET。 通常、栅极驱动器 IC 上的输入负载非常轻、不应使200uA 输出过载。   务必选择传播延迟极低的驱动器。   

    对于项目4) 最大功耗仅受 TJmax 的限制、并增加了适当的设计裕度。   

    此致、
    Ulrich