This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:RDS (on)规格)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379689/tps2117-rds-on-specification

器件型号:TPS2117

工具与软件:

您好!

 

浏览产品说明书、可以看到 Rds (on)是在200mA 输出电流下指定的。 请您能否确认 RDS (on)数据表中的值不随负载电流变化、因此在4A 负载下相同?

 

谢谢

 

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    是的。 负载电流 对导通电阻没有任何直接影响。 间接地、较高的负载电流会导致结温升高和电阻增加(如数据表中所示)、但不会直接关联。

    此致、
    TIM