This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:芯片应用问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378356/bq28z610-application-issues-of-chips

器件型号:BQ28Z610
Thread 中讨论的其他器件:GPCRB

工具与软件:

对整个测试过程和总数据进行如下补充:
电路的性能

室温耐受值的运行状况验证 样本:1件
仪器:锂电池二次充放电设备
1、在1ACC 为空电池充电满电压,0.02CCV 为满电压
相关性。 如果样品已由电池供应商制备、则可直接进行测试。
2.记录 SOH (SOH1)的初始值
3.将一个0.01欧姆电阻器串联到 PACK、在放电之前进行充满电至完全放电
在电气过程中记录 SOH 值(SOH2)
4.将一个0.1欧姆电阻连接到 PACK、在放电之前进行充满电至完全放电
1.SOH1>SOH2>SOH3
2. SOH 在一次放电过程中没有跳变

测试数据(完整数据将在稍后附加):

测试问题:似乎 SOH 在许多情况下都可能发生很大的波动,即使电池配备了电阻器(模拟内部电阻增加100毫欧), SOH 仍可能恢复到100%,因此不清楚如何在现场使用这一重要指标,甚至质疑其准确性。 这也提出了关于采用容量计的重要性的问题。 问题1:由于客户无法了解 SOH 更改、请提供 SOH 范围限制、以便我们用于电池健康警告。 黄色表示我们每天都会向客户发送一条消息、指出电池需要更换。 红色表示不允许使用。 请根据 TI 的建议提供这些百分比的建议百分比(可按温度、电压或它是在充电或放电期间读取的还是通过其他方式读取的)。 Newland 软件可以处理此问题)。 低温:15°C 或低于 SOH 黄色警告% SOH 红色警告%:正常温度:15°C 至40°C SOH 黄色警告% SOH 红色警告%:高温:40°C 或高于 SOH 黄色警告% SOH 红色警告%:问题2:另外、请根据您其他客户的实际使用情况提供信息。 如果我们可以通过网络从电压表收集信息(电压、电流、温度以及功率表中的所有寄存器)、您需要哪些信息来远程评估电池状况? 目前、我们设计了以下内容、请告知我们是否有任何其他或省略的信息:

最后、补充数据如下:

e2e.ti.com/.../Comprehensive-Data-Chart-of-SOH-Changes-in-100-Cell-String-Resistance-Test.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要时间来研究这个问题、并与我的团队中的其他成员进行讨论。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快提供详细答案。 客户正在疯狂!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能向我们提供电量计中的 gg 文件吗?  本质上、我们希望查看这些参数是否设置正确。

    此外、我们需要在整个测试过程中查看 FCC_SOH 值、以了解该值的变化情况。 该功能未在日志文件中提供、可通过 Mac 访问命令获取。 您是否可以使用上述相同的过程并跟踪 FCC_SOH 值来运行测试。  

    您也可以在不使用与电池包串联的电阻器的情况下运行额外的测试、并且可能会运行该测试3个周期以查看 SOH 是否也在正常使用条件下波动。 用于计算 SOH 的算法非常复杂。 我现在的假设是、添加与电池包串联的电阻器的行为本质上会影响算法、因为在正常使用情况下、我们不会预计电池的内部阻抗在几个周期内会发生显著变化。 预计这会在数百个周期内缓慢增加。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.首先可以确认、在不使用串联电阻、不运行三个周期的测试的情况下、SOH 在正常使用条件下不会有波动。 可提供 GG 文件、该文件可由电池供应商按如下方式下载:

    e2e.ti.com/.../SOH-TEST-GG--FILE.gg.csv

    但在高温或低温条件下进行测试时、由于温度较高、采用 JEITA 的充电芯片肯定未充满电、进而其内部电阻较大、无法在低温下完全放电。 SOH 也存在波动。 例如、当在空调室中以24摄氏度为电池充电时、然后客户到收银员处(-10摄氏度)。 2.我可以忽略 SOH 的波动。 但是、如果您能够提供以下参数并指导我们进行软件设计、那将非常好。 SOH 范围限制用于发出电池运行状况警告。 黄色表示我们每天都会向客户发送一条消息、指出需要更换电池。 红色表示不允许使用。 这些百分比、请帮助提供建议值(可以根据温度、电压或者充电或放电时读取的值或者其他方式进行划分、具体取决于 TI 原厂的建议、Newland 这里的软件也可以进行相应设计)。 低温:低于15摄氏度 SOH 黄色警告% SOH 红色警告%:正常温度:15摄氏度到40摄氏度 SOH 黄色警告% SOH 红色警告%:高温:高于40摄氏度 SOH 黄色警告% SOH 红色警告%:已进行3、数百轮老化测试、但实际用户电池引入测试的可行性非常低。 用户需要花费2-3个月的时间来监视电池电量监测计信息、这几乎是不可能实现的。 4、是否可以通过 Mac 访问命令查看 FCC_SOH? 是否还需要使用上部计算机? 我们可以一起传达测试步骤。 我可以参考此处的实施步骤。 另外、我希望 TI 也能做这个实验。 我可以把电池组送去同时进行实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认 SOH 在正常条件下使用时会正常工作。 如果要在温度非常低和非常高的环境中使用电量计、则需要运行 GPCRB 工具来获取电量计的更新热参数。  https://www.ti.com/lit/ug/sluubd0/sluubd0.pdf

    运行该工具后、它将报告 SOH Temp A 和 SOH Temp k 应该使用的新"temp k"和"temp A"值。在报告正常条件以外的温度下的 SOH 时、电量计使用这些参数。 运行 GPCRB 工具并获得新报告后、您应在极端温度下再次进行测试、并检查是否仍然看到 SOH  波动。  

    我想先尝试解决 SOH 波动的问题、然后再针对您自己的 SOH 计算进行软件设计的替代解决方案。 我将无法共享我们用于测量仪表的算法的任何部分、也无法共享从其他客户收集的数据。

    此致、

    Nick Richard