请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040-N-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM4040-N
工具与软件:
我目前正在使用齐纳二极管生成低于正轨2.5至3V 的电压、具体取决于所选的齐纳二极管。 电压轨可以在11伏到16伏之间变化、因此在16伏时、通过齐纳二极管的分流电流高于我想要的值。
我想将齐纳二极管替换为并联电压基准、唯一的目的是降低所需的最小并联电流...使我能够在下面的电路中增大 R1。 我是否可以使用 LM4040-N 来代替如图所示的齐纳二极管、其中阴极连接到正电源轨、阳极通过尺寸合适的限流电阻器接地? 我所见的并联基准的所有应用示例都显示了正电源轨和并联阴极之间放置的限流电阻器、因此我想确保不会忽视一点。