This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:与 BQ24610配对不检测充电器

Guru**** 2797725 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379412/bq76942-paired-with-bq24610-does-not-detect-charger

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ24610

工具与软件:

专家们、您好!

我们有 BQ76942监测器和 BQ24610充电器。 但是、当将充电器连接到 BQ24610为电池充电时、监控芯片无法识别。 这样做的原因是、我尽量缩小它的范围、未达到测得的 TOS 电池组电压与电池组电压之间的差值。 BQ24610提供25.2伏(可为6节电池充电)。 但是、BQ Studio 显示测量的电池组电压与电池组电压大致相同。

状态:睡眠模式激活、DSG FET 导通 CHG FET 关断

e2e.ti.com/.../3240.DEVICE.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果停用 SLEEP 模式、则充电正常工作。 如果 CHG 配置为在 SLEEP 模式期间导通、则充电也会起作用。
    如果在 SLEEP 模式期间激活 CHG (使用 FET:OPTION)、因为随后 DSG FET 和 CHG FET 均处于活动状态、那么是否有明显的缺点?

    编辑:或者不允许睡眠模式会更好吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的 PACK 电压为25.2V、那么您的 TOS 电压是多少?

    为了使器件退出睡眠模式、PACK 引脚电压需要比电池组顶部电压高超过 Power:Sleep:Sleep Charger PACK-TOS Delta  (在设置中为2000mV)、 电池组顶部电压低于 Power:Sleep:Sleep Charger Voltage Threshold  (在您的设置中为20000mV)。

    此致、

    Thomas Rainey