This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS757:有关 TPS75733的问题

Guru**** 2814635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378033/tps757-question-about-tps75733

器件型号:TPS757

工具与软件:

您好:

TPS75733输入对地短路故障已发生多次。 是否由电流和电压过大或其他原因引起?

应用电路图如下、谢谢 μ!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否指定您要尝试调节什么电压? 您的输入是5V 并且正在尝试调节3.3V 吗?  

    此致、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge:

    输入5V、输出3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    因此、我不确定 接地短路故障是什么意思。 您能否详细说明并分享您遇到的问题?

    谢谢!

    豪尔赫