This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:FB 引脚偏置电流

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377428/tps73801-fb-pin-bias-current

器件型号:TPS73801

工具与软件:

你好  

在我们的一个电路板中、我们使用 TPS73801DCQR LDO 实现5V->3.3V 稳压。

数据表中提到" R1的值应小于4.17 kΩ、以 最大限度地减少 FB 引脚偏置电流引起的输出电压误差。 "

但在我们的设计中、R1 =10K、R2 =17.4K。

我无法从 Vout 计算公式中理解为什么 R1应低于4.17K?

1.由于设计中的 R1=10K、我们可能会遇到什么样的问题? 请详细说明此 R1对这一偏置问题的影响(根据我的逻辑、我认为 R1的值越大应该越好??)。

2.是否还 建议在新设计中使用此 TPS73801DCQR (我们将首先将 R1和 R2设置为建议值)?

谢谢你。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    关于电阻器阻值的问题、这些推荐值的原因是确保反馈电流为3uA。 使 R1小于4.17k 可确保这一点并使输出保持相对恒定。 假设您继续使用此器件并将1A 用于输出、我们建议使用列出的电阻器阻值。  

    然而,我想帮助你,让你看看这个新的部分,将有助于你的麻烦。 假设您的负载使用1A、请查看我们的较新器件之一  TLV75733PDYDR . 它 具有固定输出电压(包括3.3V 应用)、无需外部电阻器、比  TPS73801DCQR 更小且更具成本效益。

    希望这对您有所帮助、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1. R1=10K (而不是低于4.17K 的电阻值)时会产生什么影响? 是否只有较高的偏置电流会导致可预测的 Vout 电压值降低? 或者也可能存在其他负面影响、例如较高的纹波(振铃)等。 ? 我想知道是否必须更改当前使用的反馈电阻器值(R1=10和 R2=17.4K)。

    2.关于新的推荐设备:

    *我需要0.5A 电流(从 USB 进行3、3V 转换)。   

    *在我的案例中,更小的尺寸不是问题。

    *   TPS73801DCQR 的热阻更好

    *其他参数在新的推荐设备中更好。

    由于我们已经在使用  TPS73801DCQR、将其同时用于另一个设计(为了获得更少的器件型号定义、组装分包商已用于 TPS73801DCQR 等)具有一定优势。 只有当 TPS73801DCQR 不是太旧、并且不会很快 处于 N.R.N.D 状态或具有更佳的新元件时、所有这些才相关。   

    谢谢你。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、更大的电阻器所带来的影响将会降低偏置电流、然而 FB 引脚会产生较大的漏电流。 如果反馈驱动器电流处于 FB 引脚漏电的一个或两个数量级范围内、则可能会导致输出电压误差。 这反映在这里:

    希望这对您有所帮助、

    豪尔赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道电阻值会影响输出电压的精度。 但是、在我使用较高的电阻值(R1 = 10kΩ、R2 = 17.4kΩ)的情况下、是否有任何其他潜在的负面影响(例如纹波增加或振荡增加等)? 我需要知道是否必须使用建议值的电阻器替换现有电阻器。

    谢谢你。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假定您保持 R 值并满足所需的电容值、您应该不会遇到任何纹波/振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、在反馈网络中使用更高的电阻值会影响 TPS73801DCQR LDO 的输出电压精度。 目前、我使用电阻值 R1 = 10kΩ 和 R2 = 17.4kΩ。

    1. 除了输出电压精度、是否还有任何其他潜在的负面影响、例如与 R1 = 10kΩ 和 R2 = 17.4kΩ 电阻器值相关的纹波或振荡增加?
    2. 如果存在潜在的负面影响、您能否指定它们可能是什么、以及是否需要将现有电阻器替换为低于 R1的建议4.17kΩ 的值?

    我必须得到这些问题的明确答案、因为以前的答复不够详细。

    谢谢你。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    电阻网络过大可能会产生一些负面影响
    会导致具有一个 FB 引脚中的更高/更低偏置电流。

    FB 引脚中的偏置电流过高/过低可能会导致问题 从而产生误差放大器输出
    电压错误 . 我们无法保证误差放大器的电压输出是否一致
    因为我们不测量或记录此类行为。 换言之、我们并不相信
    运算放大器会按预期运行或输出相同的电压

    另一个可能要考虑的因素是 关系 可能会导致问题
    流入 FB 引脚的电流。 这可能会产生影响 总体性能和预期寿命 设置。

    关于纹波或振荡、不应发生任何假设您的电容足够的情况。
    由于 R 网络较大、该器件的 IQ 较低。

    希望这足以回答您的问题。

    此致、

    豪尔赫