This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BATFET 过流保护

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379407/bq25750-batfet-overcurrent-protection

器件型号:BQ25750

工具与软件:

我正在开发一种使用(2) BQ25750的分离式电池充电器电路、其中一个提供电源路径控制功能可为电池组充电。  我在其他帖子中读到、如果 BATFET 放置在数据表和 EVM 中所示的电路中、充电电流可以达到20A、但如果 FET 被打开来为负载供电、则电流限制为8A。  是这样吗?

如果这是正确的、如果我将 BATFET 移至电流检测电阻的电池侧、那么过流保护是否不是一个问题?  我的过流保护更下游、因此我的应用中不需要它。  作为参考、负载可高达17A。

感谢您的任何帮助、

Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey、您好!

    感谢您耐心等待。 BQ25750在 FET 开关时具有8A 电流限值。 这是为了在电源路径切换期间保护 FET 免受损坏。

    我将研究如何移动 BATFET 并返回给您。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey、您好!

    是的、您可以将 BATFET 移至电池感应电阻器的 SRN 侧。 确保选择具有高 SOA 的 FET、因为当电源路径切换时、流经 FET 的浪涌电流会非常大。

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  我来试一下。  如果这不像我想象的那样起作用、我要添加一些额外的电路。

    感谢您抽出宝贵的时间。

    Casey