This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952-02

Guru**** 2392715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372097/bq76952-bq76952-02

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

在 BQ76952-02中、默认启用了 CRC、我可以发送直接命令、并且我会通过 CRC 接收每个数据字节。

我想在 VCellMode 寄存器中写入0x037f、为了使用 CRC 和校验和从存储器中写入和读取数据、我必须发送哪些命令序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 BQ769x2软件开发指南(修订版 B)中找到使用 CRC 读取和写入数据存储器的示例 

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试了软件开发指南中的一些示例、用于在配置寄存器中写入所有这些都对于没有 CRC 的情况、我想使用 CRC 在配置寄存器中写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     BQ769x2软件开发指南(修订版 B)中提供了有用信息 

    首选 4个具有 CRC 的 I2C。

    首选  5 SPI、带 CRC 示例。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    提供了仅命令子命令和直接命令的示例。 对于带有数据的子命令、您能否提供一个带有处于 CRC 模式下的数据的子命令示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    写入子命令将与相同  图4-1. 使用 CRC 为 FET_ENABLE 子命令捕捉的 I2C 波形。  读 出数据的过程与相同  图4-2. 具有 CRC 功能的 VCell 1命令的 I2C 波形捕捉图  只是读取将位于地址0x40处。 0x40为缓冲区传输地址。  

    此致、

    Thomas Rainey