This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:是否可以在不阻断电流的情况下实现反极性保护?

Guru**** 2532870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM74930-Q1, LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371816/tps2663-is-it-possible-to-have-reverse-polarity-protection-without-current-blocking

器件型号:TPS2663
Thread 中讨论的其他器件:LM74500-Q1、LM74502-Q1 、LM74930-Q1

工具与软件:

您好!

我们使用电子保险丝来保护电机步进电机驱动器板。 由于驱动器不会出现相反极性、我们希望提供反极性保护、因此初始选择具有反极性和电流阻断功能。 我们观察到、当我们由于反电动势和反向电流阻断而高速驱动高惯性负载时、输出电压会升高、我们怀疑这是导致驱动器故障的原因。 是否有办法在不阻断反向电流的情况下保持反极性保护? 我在数据表中的理解是它们协同工作、但我想问一下。 这是我们的原理图、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlo:

    我会在周一 EOD 回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlo:

    请查看理想二极管产品系列以支持此要求。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更详细地阐述您的建议? 您是否打算使用理想二极管进行反极 性保护、而不是反极性保护/电流阻断 FET? 我们仍然希望电子保险丝具有电流浪涌限制特性。

    只是为了确认、在电子保险丝反极性和电流阻断一起使用时、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这个。 很抱歉耽误你的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我们在此处可以建议哪一个理想二极管?

    是的、对于电子保险丝、我们有 RCB+RPP 或仅有 RCB。  

    此致

    Kunal Goe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、Carlo、

    请考虑使用 LM74500-Q1 / LM74502-Q1

    这两个控制器只为 RPP、这意味着它们允许反向电流自由流动。

    如果您需要 EFUSE 的更多特性、请考虑使用 LM74930-Q1、在该器件中可以通过 MODE 引脚禁用 RCB。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用电子保险丝的主要原因之一是能够控制浪涌电流。 我知道电子保险丝具有不带外部 FET 的配置、不提供 RPP 和 RCB。 您认为我是否可以将电子保险丝的配置与其 前面的 LM74500-Q1或 LM74502-Q1组合在一起、以将 RPP 添加到电子保险丝中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlo:

    是的、您可以在 EFUSE 前面添加 LM74500-Q1。 如果 EFUSE 的要求只是浪涌电流控制、那么您可以考虑提供浪涌电流控制的 LM74502-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir