请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV767 工具与软件:
您好!
该器件 TLV76733DRVR 能否承受150度的结温? 因为它的额定工作温度为125度。
另外、对于 TLV76733DGNR 器件、它以 HVSSOP 封装的形式提供、但在外形尺寸详细信息中、仅提供 VSSOP。
我需要澄清要考虑哪种封装。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
该器件 TLV76733DRVR 能否承受150度的结温? 因为它的额定工作温度为125度。
另外、对于 TLV76733DGNR 器件、它以 HVSSOP 封装的形式提供、但在外形尺寸详细信息中、仅提供 VSSOP。
我需要澄清要考虑哪种封装。
谢谢。
器件 TLV76733DRVR 是什么 额定值 最高结温为150度(可在产品数据表的第6.1节中找到)。 在超过此值的结温下运行可能会对器件造成永久损坏、并且 长时间处于绝对最大额定结温下可能会影响器件的可靠性。 最大值 推荐 结温为125度(可在产品数据表的第6.3节中找到)。
器件 TLV76733DGNR 仅可采用8引脚3mm x 3mm HVSSOP (DGN)封装。
谢谢你