This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:具有 TPS25751的双电池充电器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379375/bq25756-dual-battery-charger-with-tps25751

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

我想使用单个 USB-C PD 适配器为两节并联的9节电池(~39V)充电。 连接后、这些电池的充电状态可能有很大不同、因此每节电池都需要自己的 BQ25756。

根据 BQ25756参考设计、TPS25751可用于处理 BQ25756基于 I2C 的 USB PD 协商和配置。 但是、我认为不能在同一总线上使用两个 TSP25751器件、因为这两个器件都会同时尝试与适配器进行协商。 我考虑使用单个 TPS25751进行协商、但我不确定如何通过单个芯片自动配置两个 BQ25756器件、因为只有一条 I2C 总线。

对于如何处理此类设计、TI 有什么建议吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    感谢您的配合。 我想您需要一个 MCU 来实现电源协议。 每个 BQ25756都需要将输入电流限制设置为常规限制的一半。 这将防止两个 BQ25756s 使 USB 适配器崩溃。

    要与两个 BQ25756s 通信、我建议使用 I2C 多路复用器。 如果您的电池电压稍低、我建议使用 BQ25756E、该器件的 I2C 地址与 BQ25756不同、但 BQ25756E 的最大充电电压为36V。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦