This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:在 BATFET 开启状态下禁用 VSYS 转换器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378920/bq25618-vsys-converter-disable-with-batfet-on-state

器件型号:BQ25618

工具与软件:

您好!

我们的客户询问是否可以在 BATFET 开启状态下禁用 BQ25618 VSYS 降压转换器。

我在数据表中进行了查看、但 BQ25618没有这样的功能。 我的理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电池正在充电且存在输入、由于电源路径的原因、您需要使用降压转换器为电池充电。 无法将其关闭。 如果没有输入且器件不在 OTG 模式、则转换器关闭。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 我知道在插入适当的电源时、不能关闭降压转换器。 我还知道降压转换器可以在 OTG 模式下关闭、但是数据表还指定、在这种情况下、BQ25618将处于升压模式。

    考虑到4.2V VBAT 或充满电的电池和5V OTG 规格、即使 OTG 运行、BQ25618也会进入升压模式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 OTG/BOOST 模式下没有降压转换器、它是升压转换器(反向操作正向降压)。 默认情况下不启用升压模式。 要启用升压模式、请参阅第8.3.4节。

    此致、

    Mike Emanuel