请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM
工具与软件:
您好!
我使用 GPCCHEM 工具生成我正在使用的电池的化学 ID、但我使用的是锂离子电池、报告中建议的化学 ID 为1178、即 LiCoO2/碳5-1。
最佳化学 ID : 1178最佳化学 ID 最大 偏差、%:4.56
我应该在电量监测计中对其进行编程并进入学习周期吗?
我随附 GPCCHEM 工具报告以供参考。