请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 工具与软件:
您好我正在将 BQ24650 (具有太阳能输入和集成 MPPT 的独立1至6节降压电池充电控制器)用于铅酸电池充电器。
请告诉我、电池稳压器的电压是否可以等于 Vin 电源电压。 我正在使用24V 电源将电池调节电压设置为24V。
如果没有、请告诉我、由于 BQ24650是降压电池充电器、因此(Vin-VBAT)之间的最小差异是什么。
谢谢
Ajeet