This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:来自 VIN 的 VBAT 稳压电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379516/bq24650-vbat-regulation-voltage-from-vin

器件型号:BQ24650

工具与软件:

您好我正在将 BQ24650 (具有太阳能输入和集成 MPPT 的独立1至6节降压电池充电控制器)用于铅酸电池充电器。

请告诉我、电池稳压器的电压是否可以等于 Vin 电源电压。 我正在使用24V 电源将电池调节电压设置为24V。

如果没有、请告诉我、由于 BQ24650是降压电池充电器、因此(Vin-VBAT)之间的最小差异是什么。

谢谢

Ajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajeet、

    [报价 userid="573823" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379516/bq24650-vbat-regulation-voltage-from-vin ]如果电池稳压器电压可以等于 Vin 电源电压、请告诉我。 我使用24V 电源将电池稳压电压调节至24V。[/报价]

    不、Vin 电源电压应该比电池电压高1.5V-2V。

    此致、

    Christian。