This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:双相升压原理图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7921, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375970/lm5122-dual-phase-boost-schematic

器件型号:LM5122
Thread 中讨论的其他器件:PMP7921

工具与软件:

我已经了解过 PMP7850和 PMP7921设计。

它采用 LM5122双相升压功能进行设计。

我想参考 PMP7850和 PMP7921模型设计输入电压6~35V 输出电压12V 输出电流84A、但目前遇到了问题。

如果修改电路的哪个部分、您会得到什么结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您找到的两个参考设计应该已经是您进行设计的很好的起点。
    我的主要问题是、是什么导致了您的设计难题。

    LM5122数据表中详细介绍了每个器件引脚功能的影响。 在这里、您可以找到更换电路部件时的预期结果。

    我可以建议对功率级进行的常规检查如下:
    -电感器、FET 和输入/输出电容器的电流和电压额定值是否符合电源要求?
    (您可以使用我们的功率级设计器工具来计算升压拓扑中的预期峰值电流/电压: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER )
    -开关频率、软启动时间和环路补偿是否也适合您的设计应用?
    -您是否遵循数据表的设计指南以考虑良好的热性能和 EMI 行为?

    如果您有任何其他问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仔细检查了内容。 PMP7921无法持续输出84A? 此外、请推荐使用功率 N-MOSFET、以便在 PMP7921电路中以100A 的电流持续运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    PMP7921的额定峰值负载电流为84A、即每相电流为42A。 这里并未提及应用可以支持这些峰值负载条件的时长、但我假设如果应用在峰值负载下长时间运行、热行为可能会带来风险。

    遗憾的是、我不是 FET 专家、因此我无法提供很好的元件推荐。
    重要的检查是 Vgs 和 Vds 的额定电压符合应用要求。 低 Rds-on 可减少导通损耗。 FET 通常不会因过流而损坏、但实际上是因为电流过大而过热、因此在比较 FET 器件时请记住这一点。

    此致、
    Niklas