This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:查询功率级设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28061, UCC28063, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379308/ucc28061-query-on-power-stages-design

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28063UCC28064A、UCC28065

工具与软件:

您好!

我们正在为需要600W 功率的4个放大器设计音频系统。

我将 UCC28061用于 PFC 并将输入交流电源(110Vac 至260Vac)升压为380Vdc。

380VDC 还用于生成  AUX 电源(12V、15V 和48V)。

我正在为我的第二级 AUX 电源寻找反激式转换器。 任何可执行有源 PFC 且同时可生成采用 PSR 的 AUX 电源的 IC。

如果可以得到任何建议、或者设计有误、请告诉我。

谢谢!

Amit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    感谢您关注 UCC28061交错 PFC 控制器。  

    该控制器的 VCC 通常由~15V 的 AUX 电源进行偏置。在 PFC 处于活动状态之前、必须启动该电源并进行调节。  此控制器不会产生自己的偏置电源。   

    以下是为您的应用查找合适离线反激式控制器的两个参考资料:
    https://www.ti.com/lit/pdf/sszt636?keyMatch=flyback%20controller
    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaae5?keyMatch=flyback%20controller
    第一个版本比第二个版本要旧一些、但两者都有有用的信息。

    此外、还有通用 PWM 控制器可用作宽范围整流交流电压的 PSR 反激式转换器(无论 PFC 是否运行、均可提供 PFC 输出)。
    如果您有关于反激式控制器的后续问题、我建议您专门为此打开一个新的 E2E 主题、以便低功耗团队的专家可以为您提供比我所能提供的更好的建议。  

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    感谢您的答复、

    此控制器的通常由~15V 的 VCC 电源进行偏置、在 PFC 可以激活之前、必须启动该电源并进行调节。  此控制器不会产生自己的偏置电源。

    是的、我在n´t 表中进行了检查、并且我们要为 IC 生成15V AUX 电源、但我很好奇是否有任何针对此偏置电源的技术更新需要注意。  

    我正在使用 UCC208063更新我的设计、因为它们具有相同的功能、但请告诉我是否有其他 IC 可用于实现更好的性能和相同的功能。

    感谢您分享这些链接、但它们都是相同的。

    [报价 userid="64834" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379308/ucc28061-query-on-power-stages-design/5270266 #5270266"]如果您有关于反激式控制器的后续问题、我建议您专门为此打开一个新的 E2E 主题、以便低功耗小组的专家能够向您提供比我所能提供的更好的建议。  [报价]

    当然、目前我有用于 AUX 电源的 NCP1342、请告诉我您是否可以为此目的推荐任何其他更好的 IC。

    谢谢!

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    很抱歉打开了同一文件的两个链接。  我不知道为什么会发生这种情况。  
    这也是第二个链接本身。  希望这次它链接到正确的文件: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaae5?keyMatch=flyback%20controller 

    UCC28063控制器与 UCC28061最为匹配、但具有更高的性能和一些新特性。  
    UCC28064A 和 UCC28065属于同一系列、新产品同样内置输入电压前馈(VFF)和突发模式。  
    VFF 特性可在不经 Vin 修改的情况下使 COMP 电压与功率级成正比。  这有助于设置一致的切相和突发模式阈值、但改变了 TSET 编程方法。

    如需 AUX 电源控制器的相关指导、请单独发布一个有关该主题的新 E2E 问题、以便该 小组的专家能够掌握该帖子并比我更好地为您提供帮助。  

    此致、
    Ulrich