This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22E:SPICE 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843A26E, TPSM843820, TPSM843A22E, TPSM843B22E, TPS543820, TPS543B22, TPSM843B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372832/tpsm843b22e-spice-models

器件型号:TPSM843B22E
主题中讨论的其他器件:TPSM843820TPSM843A22E、TPSM843A26E TPS543820、TPS543B22TPSM843B22

工具与软件:

您好:

我注意到、德州仪器(TI)拥有一些新的开关模块、与上一代产品相比大幅缩减了 PCB 尺寸。  这作为新的设计选项非常不错、但似乎还没有 SPICE 模型。  

相关的器件为:

  1. 具有8A 输出的 TPSM843820。  
  2. 具有12A 输出的 TPSM843A22E。
  3. 具有16A 输出的 TPSM843A26E。
  4. TPSM843B22E、输出20A。

我的问题是:

1.面积的大幅减小(仅为以前器件 PCB 面积的5%到20%)是否导致3D 组装取得了新的进展?  是否有 GaN 和 SiC 等新技术发挥作用?  我只是对这一点很好奇,因为它似乎是一个巨大的进步发生在短时间内。  是否公布了解释这些进展的任何内容?

2. 是否可以提供 SPICE 模型?  如果是、应在何时使用并使用哪种 SPICE 封装?  如果是 PSPICE 格式、它们是否会未加密、以便能够移动到 LTSPICE 以实现更好的聚合和速度?  它们是否是瞬态形式、以便能够仿真纹波?  线性化模型是否也可用于环路 BW 和相位裕度仿真?

3. TPS843820有一个"SIMPLIS"形式的模型。  这在 SIMetrix 仿真器内似乎是一个线性近似(不能模拟开关噪声)、TI 显然正在使用的另一个 SPICE 版本。  是否有在 SIMPLIS 中而不是更常见的 SPICE 版本中提供线性开关模型的计划?

谢谢!

Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM843820使用 TPS543820器件、TPSM843B22使用 TPS543B22。   

    不采用 GaN 或 sic 技术、由于复合器件改进和组装技术而减小尺寸。  

     TPSM843B22和 TPSM843820 PSPICE 版本预计本月发布。   但与此同时、有一个适用于 TPS543820或 TPS543B22瞬态的 PSPICE。  目前没有线性模型。  pspice 模型专为 ti 的 pspice 设计加密。    过去、未加密模型在具有 NDA 的其他器件上可用。  

    simplis 模型应在 simplis 模式下运行、而不是 simetrix 模式下运行。   一个 simplis 模型可支持瞬态仿真和频率响应仿真。  simplis 模型 zip 文件有两个测试台、但只有一种模式。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、您好:

    感谢快速响应。  

    我最近使用 TI 公开提供的未加密 PSPICE 模型对 LT8638S 的设计进行了仿真、该模型已移至 LTSPICE、以便与 Coilcraft 提供的 LTSPICE 电感器模型配合使用。  无需 NDA。  如果我想在 TI 需要保密协议的情况下使用未加密的 PSPICE 模型、TI 是否会根据要求同意保密协议?  如果是、我该如何执行呢?

    PSPICE 存在一点问题、因为 PSPICE 符合 OrCAD 标准、而 Cadence 许可允许我在已安装 OrCAD 的情况下也无法安装 TI PSPICE。  您知道加密模型是否将与 Cadence PSPICE 一起运行、还是专门用于 TI PSPICE?

    SIMPLIS 仿真器是否可免费下载?

    谢谢!

    Farron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给此帐户的 TSR 将与此 NDA 相关。    

    我不确定他们是否会在此处发布或使用帐户上的信息进行联系。   

    关于 Cadence PSPICE、我们 已成功地以 Cadence 运行加密和未加密模型、我不记得哪个版本的 Cadence pspice。  

    很遗憾、simplis 仿真器不能从 TI 免费下载。   有一个版本是一个名为 Simplis Elements 的免费版本、但它不运行加密模型、并且节点数量有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Farron、很高兴见到您! 我叫 Sean Herrera、他是一位客户经理、将负责为您设置 NDA。

    TI 具有与客户实施 NDA 的标准化流程、我们需要通过 TI 的法律系统发起 NDA。 首先、我需要一些后勤信息才能开始本次培训、因此最好将这次对话通过电子邮件发送给我。 您能否通过 s-herrera@ti.com 联系我的电子邮件? 或者、您可以提供您的电子邮件、我也可以联系您的电子邮件。 我在您的个人资料中找不到合适的联系电子邮件。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farron  

    您应该会在 e2e 系统中收到朋友请求。   请接受申请、一旦接受申请、我就可以通过 e2e 系统向您发送包含文件的电子邮件。