This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:[TLV75518P][TPS74601] 3.3V 输入和1.8V 输出的上电压摆率检查

Guru**** 2770635 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6411, TLV755P, TPS746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379629/tlv755p-tlv75518p-tps74601-power-up-slew-rate-check-for-3-3v-input-and-1-8v-output

器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件:AM6411、、 TPS746

工具与软件:

您好!

AM6411使用 TLV75518P 和 TPS74601。 设计要求是检查压摆率是否小于18mV/us。

并且我们在数据表中只能看到3.3V 上电波形。

因此、 请告知、我们需要与 BU 核实 TLV75518P 和 TPS74601的1.8V 输出压摆率。

另一个问题是、我是否可以增加输出电容以降低启动压摆率?

谢谢、此致、

老虎

第页 S:  

- TLV755P 启动压摆率= 11mV/us

- TPS74601启动压摆率= 11mV/us (如果上升时间为280uS、则为11.8mV/us)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    如果您想使用具有软启动控制的不同 LDO 选项来更好地控制导通斜坡速率、请联系我们。

    我希望1.8V 选项的转换率相同。  根据这些波形、我们可以估计 LDO 内部会发生以下情况:

    1. LDO 内部有一个电压基准、它(相对而言)瞬时开启、就像一个阶跃函数一样
    2. 基准的输出流入 RC 低通滤波器
    3. 在开启期间、低通滤波器的 R 断开、快速充电电流源会为 C 充电
      1. 这将提供导通期间的线性斜坡
    4. 快速充电完成后(通常约为 Vout 稳定状态的97%)、快速充电电流源被移除并将 R 放置回电路
      1. 这为您提供了到稳定状态的较慢滚降

    反馈电阻器会设置 Vout、但我不希望斜升速率发生变化。  因此、对于1.8V 输出、我预计斜升速率与您在这些波形中看到的斜升速率相同。  减缓导通速度的典型方法是使用具有 NR/SS 引脚或 SS 引脚的 LDO、或者在顶部设定点电阻器上放置一个 CFF。  对于这些固定 LDO、这些选项均不可用。  

    唯一减慢导通速度的剩余方法是在启动期间增大 Cout 以使其跳变电流限制。  请记住、根据经验、电流限制保护通常需要20-50us 的时间才能启用、因此对于初始20-50us、原始斜升速率仍将生效。  根据数据表、TLV755P 的典型电流限值为720mA、TPS746的典型电流限值为1.44A。  使用 I = C*dV/dt、其中 dV = 0.97*1.8V = 1.746V 且 dt = 300us。  I =典型电流限制值。  那么:

    TLV755P:COUT > 124uF

    TLV746:COUT > 248uF

    谢谢!

    Stephen