This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:基于 TLV61046A 的升压电路工作不正常

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379105/tlv61046a-tlv61046a-based-boost-circuit-does-not-work-properly

器件型号:TLV61046A

工具与软件:


大家好、我根据 TI-010249四通道同步振动传感器接口参考设计设计了 IEPE 激励源电流和差分放大电路;

我的设计电路图如下:

对板打孔后的物理绘图如下所示(打孔后的两块 PCB 板):

收到电路板后、我分别访问了 J1 J3、5.2V 直流、会出现以下现象:
电感器 L2存在啸声、U17白烟;一段时间后我测量了测量点:
J1输入5.2V、TP11 (AVDD)为5.01V、LED2正常指示灯;(全部正常)
J3输入5.2V。
第一个电路板 TP4是正常的、与我的输入电压相同;TP5是12V;TP12是12V;这两个转换值似乎是相同的值;
第二个电路板 TP4是正常的、与我的输入电压相同;TP5为5~8V (转换值);TP12约为2.78 (有时为2.54) V;通电后也会发出轻微的"吱吱"声。 3;
3.根据参考设计,应输出23.8V 的纯净电压;

我认为这个问题在这个升压电路中:可能是 U17 U16 L2有故障?
但我不确定这是不是我设计的原理图错误? 还是我选择的器件? 或者这是焊接的问题吗? 或别的什么东西吗?

原理图设计:请您再次确认上面的电路图;
在器件选择方面:根据参考设计中提供的器件型号选择了电容和电阻、电感和运放的选择如下:

焊接:我已经检查了这个电路的电阻和电容、没有错误标记器件、焊点看起来也很好;

因此、我希望您帮助我研究问题所在以及如何解决?

e2e.ti.com/.../Altium_5F00_0608_5F00_IEPE_2B002B005F00_2024_2D00_06_2D00_20.zip

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下、明天向您提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将升压 TLV61046A 与其他器件隔离、然后首先检查 Vin/Vout:

    1. 切断与 TP5附近下一级的连接、如下所示;
    2. 短接 R72和 R73;
    3. 向 J3提供5V 电源、然后检查 Vin、SW、Vout 电压/波形。

    此致

    Lei