This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:TPS259241DRCR 问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378294/tps25924-tps259241drcr-questions

器件型号:TPS25924

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们在热插拔设计中使用了 TPS259241。  

1.启动行为:在 dVdT 引脚上放置无源探头时、启动波形看起来有所不同、一旦在 dVdT 电容器上添加了探头、VOUT 斜升看起来呈现非线性。 您能解释原因吗?

2.数据表提到 TPS259241DRCR 是自动重试模式、以及有关其工作原理的更多详细信息吗? 每两次重试之间的时间延迟是多少? 数据表中无详细信息。

在 dVdT 引脚上使用无源探头启动(黄色是+12V_BP、绿色是热插拔输出、蓝色是 dVdT 电压):

在 dVdT 引脚上无探头启动(绿色为+12V_BP、黄色为热插拔输出):

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    当您没有探测 DVDT 引脚时、您是否在所有尝试期间都看到线性启动。 探测此引脚不应导致此问题。

    关于重试模式、对于许多故障、TSD 机制会将器件关闭。 TPS259241器件将在 Tj 降至低于 TSD -10C 后等待100us、以自动重试器件。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    是的、在 dVdT 电容器上没有无源探头时、我可以看到上升时间为~50ms 的一致线性上电波形。 (前一个波形的第二个波形)。

    至于自动重试、器件会  在以下条件下短路后重试吗?

    1.输出短接至 GND、然后打开热插拔

    2.在热插拔操作期间输出硬短路。

    我们在热插拔启动至短路时观察到下面的波形(绿色是输入电压、黄色是输出电压、红色是短路电流)、这是预期吗?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    图29和图30显示了您需要的测试用例、即短路测试和短路唤醒。

    是的、在这些情况下、器件将执行自动重试。 如果在运行期间发生短路、该器件将执行快速跳闸、然后调节电流、直到它进入 TSD。 TSD 时间将取决于器件上的功率耗散。  

    TSD 后、器件将执行自动重试。

    如果短暂唤醒、

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 dVdT 探测问题、您能否仔细验证一次设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样说就明白了。 我在电路板上验证了短路、可以捕获类似的波形。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 dVdT 波形、我重新检查了设置并使用不同的探头进行 dVdT 测量、观察到 dVdT 和 Vout 上具有类似的非线性启动。

    您可以在 EVB 板上验证吗?  数据表中似乎没有捕获 dVdT 波形。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    请在本周结束前给我留出时间参加此测试。 如果我能够提前完成测试、我将通知您。  

    您能否共享确切的测试条件、如 Vin、启动输出期间的负载电流。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    条件如下:

    Vin=12V、Cout=122uF (100uF POSCAP+22uF MLCC)、Rload=1.2k Ω。
    VIN 的分压电压连接到 TPS259241的 EN 以进行 UVLO 控制、请参阅前面附加的原理图以了解分压器电阻。

    测试是  通过将 VIN 从关断变为导通来执行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    我今天有机会对其进行测试。 是的、我也可以看到这种行为。  

    这是由于探针获取一些电流造成的。 我们内部在 dVdT 引脚上有220nA 电流源。 电流、导致出现这种非线性行为。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    新生儿