This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电池的热插拔上的反向电流

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1, LM5069, TPS4810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376925/lm5069-reverse-current-on-hot-swap-for-battery

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS4810-Q1、TPS4811-Q1

工具与软件:

你好。

我想使用 LM5069在首次连接到未通电的 PCB 时限制电池的电流。 这是一个8S (29V)电池。 PCB 负责管理电池的充电和放电、我知道过去在这个论坛上有人问过 LM5069让电流从输出传递到输入的能力。 在 线程中关于同一个问题的答案是、外部 osfet 体二极管允许电流流入电池。

我的问题就在这里:我的电池需要具有10到15A 之间的最大充电电流。 THO 会导致 MOSFET 体二极管上的功率损耗大、电压抑制在1V 左右。 对于这个问题有没有经过验证的或常见的解决方案? 我当时正在考虑将理想的二极管驱动器与体二极管并联。 这样可行吗?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:

    TPS4810-Q1似乎适用于此应用。 请检查并告知我们。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、感谢您的帮助。

    此 IC 似乎可以满足我的需求、但如果我正确理解、它尚未投入生产。 还有其他选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将返回到这里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发布产品列表中的 TPS4811-Q1