This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:肖特基选择提示

Guru**** 2815275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379750/tps2660-schottky-selection-tips

器件型号:TPS2660

工具与软件:

根据提示、有些问题需要您 加以澄清。

1.在本例中的二极管阻断电压为80V 的情况下、我们可以选择100V 来使用吗? 它更好、对吧? 或者这不重要、需要确保高于 Vin (在本例中为48V)。

3.输出电压引脚的最小值是否如下所示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您还可以使用100V 器件。

    Vout 引脚 min 的直流规格为-0.3V、但在短短10微秒内、您可以达到-0.7V

    BR、

    Rakesh