This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:升压转换器 TLV61046A

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379755/tlv61046a-boost-converter-tlv61046a

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TLV61046

工具与软件:

我们正在 使用 TLV61046设计5V 到24V 升压转换器。   我们需要80mA 输出电流。 这方面是否有任何限制。 来  计算此最大电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    当电感为10μH 时、保证的最大 Iout 约为79mA、非常接近您的应用。

    当电感为22μH 时、 保证的最大 Iout 约为98mA。 所以当使用22μH 电感器时、它可以满足您的应用需求。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nikhilraj:

    不用客气。

    此致

    Lei