This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:PWM 引脚设置

Guru**** 2548090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379088/lm3549-pwm-pin-setting

器件型号:LM3549

工具与软件:

你(们)好  

关于 LCoS 设计,我们计划使用 LM3549进行 LCoS R/G/B LED 控制,

问题是:

来自 LCoS 面板的 R/G/B LED 占空比信号、并连接到 LM3549 R/G/B 使能引脚。

此时,如何设计 PWM 引脚?  上拉并 使用 MFE 寄存器? 还是它悬空(通过 I2C 设置亮度)?

感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    感谢您发送编修!

    您能告诉我为什么客户选择 LM3549吗? 您能告诉我终端设备和客户是什么吗? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑 LT 和价格,所以购买推荐这种解决方案,我们的产品更像 AR 眼镜,所以 LCoS 将用于投影图像.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    实际上、我想知道为什么这个应用需要使用外部 EN 引脚来启用和禁用输出、因为它已经具有用于控制输出的接口。 您能帮我弄清楚吗? 感谢您的回答!

    BTW、对于 PWM 引脚、我想您可以将其连接至 GND、或者如果不使用它、则将其保持悬空。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有你的电子邮件地址,让我们通过邮件讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jared-zhou@ti.com