This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:DC48V 至 AC220V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379673/lm5013-dc48v-to-ac220v

器件型号:LM5013

工具与软件:

你(们)好

我想设计一个逆变器、它的规格是 DC48V 到 AC 220V

TI 是否有任何采用 LM5013的参考设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    LM5013是一款直流/直流转换器。 您无法使用它设计逆变器。

    谢谢!

    Nitya