This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:最小输出电压低于数据表中规定的值

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TLV61070A, TPS61046, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368307/tps61046-minimum-output-voltage-is-lower-than-stated-in-datasheet

器件型号:TPS61046
主题中讨论的其他器件:TLV61046、TLV61046A LM5118、TLV61070A

工具与软件:

您好!

该器件的最小输出电压为4.5V。但在测试过程中、我注意到我可以获得低至~3V 的输出电压。 我还~了电压纹波、其值并不高、看起来似乎可以让人接受、但是我可以将输出加载至 Δ V 25 mA、而且压降仅为~0.2V。 我的问题是、这是否是此器件的可接受运行条件? 在此电压下轻负载运行此元件是否存在任何风险?

我还注意到 TLV61046的最小输出电压为3.3V。我认为这些器件的主要区别在于性能、而不是规格。

欢迎提供任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此器件的专家本周不在办公室、请期待稍后回复。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jet:

    TPS61046和 TLV61046A 均从 VOUT 引脚为内部块取电。  TLV61046A 改进了内部块、因此最小 Vout 低于 TPS61046。

    对于 TPS61046、不建议使 Vout 低于4.5V、但您可以在一个或多个器件上观察到 Vout 甚至低于~3V。 在如此低的输出电压下、内部块的功耗可能不够、因此无法保证规格。

    能否就输入电压、输出电压、输出电流范围和封装尺寸提供更详细的要求? 因此、我们可能会寻找更好的选择。

    此致

    Lei   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    感谢您的讲解。  

    这些是要求

    输入电压:2.6至3.8 V

    输出电压:3.3 至28V

    IOUT:< 50 mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jet:

    在整个 Vin 范围内是否需要3.3V Vout、例如 Vin = 3.8V 且 Vout = 3.3V?

    如何在客户的应用中动态调整 Vout?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    是的、整个输入电压范围需要3.3V 输出电压。 我们使用电池运行、因此我们无法保证 Vin 范围、并需要考虑整个电池电压范围。

    通过驱动反馈电压来动态调整 Vout。  

    此致、

    喷气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jet:

    您的应用中需要高输出电压降压/升压。 我已请求其他专家提供帮助以提供支持。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、Jet、

    VIN 与 VOUT 之间最坏情况下的电压比在11 (28/2.6)范围内。 我认为对于几乎所有转换器来说、这太多了。 我建议使用针对升压转换器、然后使用降压/升压转换器的两级方法。 对于降压/升压转换器、LM5118可能是一个不错的选择。

    另一种可能性是反激式转换器、但我不确定变压器设计的输出侧会发生如此大的电压变化。

    您好、Lei、

    您能否推荐升压转换器?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    非常感谢您提供的信息。

    尊敬的 Jet:

    可以选择 TLV61070A、其工作电压为 Vin =  2.6V 至3.8V、Vout = 5V。 然后使用推荐的 LM5118生成 Vout = 3.3V 至28V。

    此致

    Lei