This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:请求电源解决方案建议。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379640/ucc28730-request-power-solution-recommendation

器件型号:UCC28730
Thread 中讨论的其他器件: UCC28950

工具与软件:

你(们)好

您是否有符合以下规格的推荐电源解决方案?

我想以模拟方式、而不是数字方式实施它们。

-规格-

输入:直流300V

输出:65V 83A

非隔离

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您联系我们。

    这肯定超出了 UCC28730和其他反激式控制器的范围。

    我想您应该查看适用于该应用的相移全桥。 UCC28950/51。

    请在此 IC 名称下打开新帖子、以便该控制器的专家可以对此进行查看。

    此致、

    Harish