工具与软件:
我们正计划在工业应用中使用 TPS2663x 系列器件、从而希望能够提供可调节的电流限制。 为此、我们计划在 ILIM 引脚上使用数字电位计。 不过、数据表并未说明 ILIM 引脚预期的典型和最大电流、因此我们无法确定我们所选的数字电位器是否能够可靠工作。
我的问题:
1) 1)从 ILIM 引脚提供的电流典型值和最大值是多少(例如在临时过流情况下)?
2) 2) TPS2663x 是否有任何特定的原因使数字电位器无法在此应用中工作?
对于有关 ILIM 引脚行为的任何其他信息(我们可能认为有用)也会有帮助。