This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2832:输出短路时的输入电流。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS628512, TPS628302, TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372882/lm2832-input-current-when-the-output-is-shorted

器件型号:LM2832
主题中讨论的其他器件:TPS628512TPS628302TPS7A88、TPS82084

工具与软件:

嗨、团队:

您能否说明输出短路时的输入电流大小?

例如、您能解释一下下面示意图中的数值吗?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    当输出短路时、平均输入电流约为0.8A。 如果这适用于新工程、请推荐使用 TPS628302或 TPS628512。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们联系。

    我们知道输出短路期间 VIN 的平均输入电流为"0.8A"。

    对于其他问题、我们深表歉意、但我们希望确认以下情况:

    1. 上述"0.8A"值是否列在数据表上?
    2. 以上是平均输入电流、但是否有最大值?
    3. 在数据表中、ICL:开关电流限制为"3.25Atyp"、我认为这是停止输出的输入电流的阈值、但发生了这种情况呢?

    (注)此查询的目的是电路的输入端上有一个电感器、我们正在考虑替代产品、因为它预定为 EOL。 我们认为额定电流应由流入功率 IC 的最大电流决定。 (我们最初问的原因是、我们认为在输出短路的情况下电流值为 MAX)我们还想了解更改功率 IC 时需要考虑的要点。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osamu:

    以下是 我的评论:

    1.该值不在数据表中。 我使用器件的 PSPICE 瞬态模型对此进行了仿真。  https://www.ti.com/product/de-de/LM2832#design-tools-simulation

    2&3. 输入电流的最大值与该器件的开关电流限制(~3.25A)相同。 在器件的高侧导通阶段、VIN 连接到 SW。 如果输出短路、电感器电流将在高侧导通阶段上升到3.25A。 当电感器电流达到电流限制(~3.25A)时、高侧相关闭、低侧相启动。  

    以下是短路期间输入电流(I (U1:VIN))、电感器电流(I (L1:IN))和 VOUT 的仿真。 输入电流和电感器电流的最大值为3.48A。

    最大输入电流 仅为瞬态电流(在高侧相期间)、其中大部分可由靠近器件的输入电容器提供。  流经输入电感器的电流可能会更低。 您可以选择饱和电流约为3.5A 的电感器、将其置于安全级别。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    お返事ありがとうございます。μ A
    1で「0.8A」と理解しています。は、シミュレーションを行って決定される値です。

    2和3はシミュレーションを実行して、VIN側のインダクタの最大値を求めます。
    これは実装されていると理解しております。μ A
    安全上の理由から、3.5Aのインダクタが提案されました。μ A
    電源ICのスイッチ電流制限(3.25A)でも問題ありませんか?

    電源ICを変更する場合(例えば、TPS7A88、TPS82084)は、各ICの電流制限値を参照してください。设计
    そうしてもよろしいですか μ A?
    TPS7A88...LIM:1.7A (典型值)、TPS82084...LIMF:4.6A (標準)

    連絡が遅くなり申し訳ございません。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osamu:

    请用英语分享您的问题吗?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 您可以在下面进行查看。

    我理解"0.8A"在1。 是通过运行仿真确认的值。 我们相信2&3已经进行了仿真、并确认了流向 VIN 侧的电流的最大值。 此外、出于安全原因、我们建议使用3.5A 电感器。 电源 IC 的开关电流限制(3.25A)是否没有问题?

    更改电源 IC (例如 TPS7A88、TPS82084)时、每个 IC 的数据表都会对其进行介绍。 这将确认是否可以考虑接近电流限值的电感器。 TPS7A88...LIM:1.7A (典型值)、TPS82084...LIMF:4.6A (标准)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osamu:

    是2和3也已通过仿真确认。 可以使用3.5A 电感器。 通常、电感器具有软饱和、这意味着一旦达到饱和电流、电感不会立即下降。 下降是比较缓慢的。

    可以使用相同的方法来选择其他 IC 的电感器。 电感器饱和电流大于电流限值将确保 IC 在短路时不会损坏。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系 Varun。 很抱歉、我没有正确地向您提问。

    您建议使用3.5A 电感器。

    我知道您说3.5A 是为了安全起见、但可以使用开关电流限制为3.25A 的电感器吗?

    此外、如果可以、在考虑使用具有其他电源 IC 的电感器时、我是否应该根据数据表中的电流限制值进行选择?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osamu:

    应该可以使用具有3.25A 饱和电流额定值的电感器。 同样的方法也可用于为其他电源 IC 选择电感器。  可以选择饱和电流大于或等于数据表中 IC 电流限制的电感器。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varun、感谢您联系我们。

    我通过参考 IC 的电流限制值来选择连接到电源 IC 输入侧的电感器。

    感谢您发送编修。