This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:当输入电压接近输出电压时、输出纹波变大

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378512/tps63070-output-ripple-becomes-larger-when-vin-is-close-to-vout

器件型号:TPS63070

工具与软件:

我使用  TPS63070作为将输入电压从2.4V 降压到13.2V 的降压升压。  输出电压为3.3V。 输出电流为0.4A。

电感器为 Coilcraft XGL4015-102MEC。

以下示波器捕获了 当输入电压从3.8V 降低到2.8V 时、TPS63070的输出电流和电压。

当输入电压达到3.5V 时、输出电流 p-t-p 开始增加、输出电压纹波也增加。

 

我将电感器更改为 Coilcraft XFL4020-472ME、输出电压纹波和电流 p-t-p 减小。

电感器4.7uH 的以下捕获值。

可用于我的应用的电感器的最大电感和 DCR 是否存在限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能放大获得的波纹吗?

    当 Vin 接近 Vout 时、器件将在 BUBO 模式下工作、对于该器件、该模式具有一些低频纹波、无论电感器如何都应该没有。

    建议电感器如下。4.7uF 超出规格。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.数据表中将"如果运行条件导致 RHPZ 频率小于400kHz、则 应增加更大的输出电容来降低交叉频率。"

    我可以添加在低于400kHz 的 RHPZ 频率下工作的电容吗?

    2.在数据表中写道 :"因此、主要 在这些最坏的运行条件下应该观察到器件稳定性。"

    我在卡中使用4.7uH 测试设备、并且工作正常。 是否可以使用4.7uH?

    我是否需要执行其他测试以确保能够使用4.7uH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuven:

    是的、增大 Cout 有助于降低环路带宽。  如果您这边没有观察到环路稳定性问题、我想对4.7uH 电感器说是的。

    除了正常测试外、您还应进行波特图测试以确保环路正常、如果没有可用的环路分析工具、请尝试改用负载瞬态测试。

    下面的附件介绍了纹波测量以及如何通过负载瞬态测试评估环路稳定性。

    e2e.ti.com/.../ssztb25.pdfe2e.ti.com/.../0827.slva381b.pdf

    此致

    TAO