This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:在30W 负载下频繁开关输入功率会导致芯片无法工作

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379452/lm5176-frequent-switching-of-input-power-at-30w-load-causes-the-chip-to-fail-to-work

器件型号:LM5176

工具与软件:

一:您好、我们的lm5176不能输出我们想要的12v电压、输出电压是0v。我们想问您为什么我们的芯片无法正常工作、我们将提供每个引脚的信号。μ A

我们之前的测试条件是:μ A
当芯片的输出功率设置为30w时、芯片瞬间上电24v、短时间反复上电和断电。μ A

在开机和断电的前几次也可以输出12v、但是突然出现芯片不能瞬间输出12v、这是我们的测试情况 μ A
二:我想问你对芯片的一些了解、你看看对不对 μ A
1 μ:至于芯片的软启动、我的理解是芯片要等到通电后的一段时间才能正式工作 A
2 μ:VOSNS引脚的作用是什么?A
3:PGOOD引脚功能是否仅用于表示具有正常输出电压
的引脚4:COMP引脚的作用是对反馈进行补偿、使输出电压更准确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    这是英文版 E2E 论坛。
    您可以用英文输入您的问题、或者使用中文 E2E 论坛: https://e2echina.ti.com/

    谢谢!

     Stefan