This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851-Q1:确认 WDO 引脚中有复位超时周期(tRST)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378892/tps3851-q1-confirmation-about-the-reset-timeout-period-trst-in-wdo-pin

器件型号:TPS3851-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3851

工具与软件:

您好、TI 专家

我的问题如下所示。

  如图(蓝色 曲线)所示、我们产品使用的 WDO tRST 大约只有100us、WDO 管脚与我们公司的 SOC 相连。 但在另一个测试中、  当 WDO 引脚连接到 Xilinx 产生的 FPGA 时、WDO tRST 大约为2ms。 因此、我想知道   WDO tRST 是否 由负载(SOC 系统)决定。   数据表中显示的典型 WDO tRST 就是芯片可以支持的最大复位超时周期? 我不知道  WDO tRST 是否 合理、因为它与数据表不同。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:  

    感谢您的提问!

    如果器件行为取决于负载、则通常是不常见的。 如果您认为需要进一步的帮助、能否分享一个原理图?

     下面中突出显示的复位超时周期 trst 定义为典型值200ms。

    也请在下面的中找到我的基准数据。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS3851和 SOC 之间的连接如下所示。 当 WDO 引脚未与 SOC 复位引脚连接时、我的测试数据与您的测试数据相同。 但是、当 WDO 引脚连接到 SOC 复位引脚时存在问题。 当 WDI 信号不正常时、WDO 信号将变为低电平、因此 SOC 将复位、SET1引脚将设为低电平且 TPS3851将被禁用。 因此、WDO 引脚将通过上拉电阻器上拉至3.3V、然后 SOC RESET 引脚将设置为高电平。

    从 SOC 复位引脚变为低电平状态到 SET1引脚变为低电平状态的时间通常快于200ms。

    独特的是、当 SOC RESET 引脚设置为低电平状态时、TPS3851将非常快速地被禁用、这是 RESET tiemout peroid tRST 如此短的原因。

    是这样吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    我看到、这不仅取决于负载、而且在您的情况下、您也会禁用器件。  

    是的、那么通常您会看到短于200ms 的延迟。 当 VDD 高于阈值且 MR 引脚为高电平时、复位超时周期定义为200ms。

    请在下面找到我的基准数据。 如果您在 WDO 置位时禁用器件、该器件将确定 SET 引脚的优先级并立即将 WDO 输出拉至高电平。  

    此致、

    Sila.