This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001-PSpice:EP 模型额外引脚

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378855/tps7a4001-ep-tps7a4001-pspice-model-extra-pin

器件型号:TPS7A4001-TPS7A4001 EP
主题中讨论的其他器件: TPS7A4001

工具与软件:

尊敬的先生:  

我从 TI 网站下载了 TPS7A40001.LIB LT Spice 模型。  

模型具有实际 IC 所没有的额外"偏置"引脚。  在 PSpice 仿真中、应将偏置引脚连接到什么?   

谢谢。  // Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我看了 TPS7A4001-TPS7A4001 EP 产品页面上发布的所有模型、但看不到其中任何一个模型上的偏置引脚。 您能否发布所看到内容的屏幕截图?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。  该模型包含两个部分、TPS7A4001具有额外的"PWPD"引脚(我确认该引脚处于有效状态)。

    . EN FB PWPD 中的 SUBCKT TPS7A4001输出 GND
    EN FB LDO_BASIC 中的 X1 OUT GND IN
    +参数:
    + RINP = 1.000e+7.
    + ROUT = 5.000e-1
    + PSRR = 5.623e-4
    +极点= 3.000e+2
    +零= 1.000e+4
    + venb = 4.000e-1
    + ehys = 1.000e-1
    + UVLO = 7.000e+0
    + uhys = 1.000e-1
    + Vref = 1.173e+0
    +压降= 5.000e-1
    + ILIM = 1.280e-1
    + ttrn = 1.000e-4
    R6 PWPD GND 10MEG
    . ENDS TPS7A4001

    此外、还有一个 LDO_BASIC 模型、其中包含"BIAS"引脚。  它也是有源引脚。  

    . SUBCKT LDO_BASIC 输出 VGND VIN BIAS ENB FBK
    +参数:
    + RINP = 1e07
    + ROUT = 0.1
    + PSRR = 5e-4
    +极点= 100
    +零= 10e3
    + venb = 1.0
    + ehys = 0.1
    + UVLO = 2.0
    + uhys = 0.1
    + Vref = 1.20
    +压降= 0.25
    + ILIM = 0.10
    + ttrn = 1e-4
    R00 VIN vxx { RINP }
    C00 VIN vxx {1/(6.28*RINP*POLE)}
    Ex1 vx1 0值{if (V (enb、VGND)+ V (egd)* ehys > venb、1、0)}
    Rx1 Vx1段10
    Cx1 egd 0 1n
    Ex2 vx2 0值{if (V (BIAS、VGND)+ V (VGD)* uhys > UVLO、1、0)}
    RX2 vx2 VGD 10.
    CX2 VGD 0 1n
    E01 v01 VGND 值{
    + if (v(egd)>0.51&V(VGD)>0.51、{ Vref },0)}
    R01 v01 ref{3.333e5*SQRT (ttrn)}
    C01 ref VGND{1e-6*SQRT (ttrn)}
    E02 v02 0值{
    +V(ref)*(abs(v(out )+ 1E-6)/(abs(v(FBK )+ 1E-6)}
    R02 v02 DES 10
    C02 DES 0 1n
    e03 drv 0值{
    + MIN (V (DES)、MAX (V (VIN)-压降、0)}
    R03 drv vxx { PSRR*RINRP }
    C03 drv vxx {1/(6.28*PSRR*RINP*ZERO )}
    E04 vyy 0值{
    +min(vxx), V(vzz )+ ILIM*ROUT)}
    r04 vyy vzz{ROUT}
    F04 VIN vyy V04 1.
    V04 vzz 输出0V
    . 结束 LDO_basic

    请告诉我应该连接到什么。

    感谢您的帮助。  

    //Leo Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    明白了。 我以为您提到的是产品页面上提供的加密模型、但我现在看到论坛上有可用的未加密版本。

    PWPD 引脚对电源板或散热焊盘建模、仅通过 R6连接至 GND。 您应该从外部将 PWPD 引脚接地。  

     R6 PWPD GND 10MEG

    LDO_BASIC 子电路的偏置输入并非您需要提供的。 该问题已在调用 LDO_BASIC 子电路的行中进行处理:  

    EN FB LDO_BASIC 中的 X1 OUT GND IN

    这条线路将 IN 网络(第四个输入)作为偏置输入。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!