This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:控制器设计工具

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, LM5155, PMP20220, PMP11254, TIDA-00617, TPS23751, TPS23754, TPS23752, PMP22301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378709/tps23751-controller-design-tool

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:LM5155PMP20220PMP11254TIDA-00617TPS23754TPS23752、TPS23756、 PMP22301

工具与软件:

您好!

是否有设计计算器(Excel)可以帮助进行设计、比如您用于 LM5155/56的设计计算器?

谢谢!

Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    随附了一个计算工具。

    e2e.ti.com/.../TPS2375x-Design-Workbook-for-TI.XLSX

    此外、您还可以进行 google 搜索、或者在 TI.com 中搜索 TPS23751EVM、PMP20220 、PMP11254、 TIDA-00617用于 TPS23751相关的参考设计。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    似乎有些字段错误或与数据表不一致。

    例如:

    1、开关频率取决于 fsw=8.5e9/rt、而不是电子表格中的公式。

    在产品说明书中找不到任何 Rblank 参考。

    您能否重新检查是否有更新/更新的版本?

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您的快速回复。  

    此 TPS2375x Excel 看起来仅适用于 TPS23754和 TPS23756、但无法很好地与 TPS23751和 TPS23752搭配使用。 刚刚查看了我们的资源、但我们没有适用于 TPS23751和 TPS23752的 Excel。 抱歉。

    最好让我们了解您的设计目标、然后帮助我们为您找到合适的参考设计。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我的设计目标是 PoE+(使用隔离反激)。

    VIN = 52V

    VOUT=24V/1.1A

    我找到了使用 TPS23754的 PMP22301。 我想使用 TPS23751。

    我假设许多元件是相同的。

    您能说明一下最合适的起点吗? 哪些元件值可以获取到我的目标设计中?

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您提供的信息。 对于反激式转换器设计、最大的区别是 TPS23751具有 VFO 模式、它可降低轻负载时的开关频率(对于此设计而言、它们的开关频率计算不同)。 如果您 想禁用 VFO、可以从 PMP11254开始、我将向您发送 PCB 设计文件。  

    您可以将 PMP11254的循环电路替换为 PMP22301的电路。   

    下面是51和54之间的差值。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    TPS23751/2 (PD + PWM 控制器):
    -        符合 IEEE 802.3at 标准
    -             0.5欧姆典型值 热插拔
    -             反激,仅具有次级侧调节(无内部误差放大器)
    -             睡眠模式(禁用直流/直流,仅限 TPS23752 )和高效轻负载模式(在轻负载时自动降低开关频率)
    -             支持适配器优先级

     TPS23754/6 (PD + PWM 控制器):
    -        符合 IEEE 802.3at 标准
    -             0.5欧姆典型值 热插拔
    -             TPS23754具有15V Vc UVLO;TPS23756具有9V Vc UVLO (用于低压直流适配器盒)。
    -             两者都支持反激式/ACF 有源钳位正向(两者都没有内部误差放大器)
    -             支持适配器优先级和低电压 PD 输入

    此致、

    Diang