This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3842:电压测量 IC 物联网器件选择

Guru**** 2510045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899, TPS389006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378420/tps3842-voltage-measurement-ic-selection-of-iot-device

器件型号:TPS3842
主题中讨论的其他器件:TPS3899TPS389006

工具与软件:

现在我将开发一种低功耗 物联网设备、这是一种基于电池的电源、并联了四节 ER14505电池。

我希望监控这些电池的电压、以便确定电池电量耗尽的时间。 对于该情形、哪一个 IC 是最佳选择?

该器件可以提供5V 或3.3V 电压。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的最低功耗电压监测器件是 TPS3899。 它具有125nA 的典型功耗、是电池供电设备的理想选择。 有许多可用的固定检测阈值。  TPS3899DL01DSER 具有可通过电阻分压器设置的可调阈值、但还必须考虑电阻分压器功耗。

    https://www.ti.com/product/TPS3899

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    实际上、我想要获得电池的实时电压、基于上述问题、您有什么建议吗?  

    因为这些电池是并联的、因此一个通道是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    需要数字输出还是模拟输出? 我们的 TPS389006器件是多通道的、但它具有一个内部 ADC、可独立实时测量每个通道上的电压并通过 I2C 读取。

     https://www.ti.com/product/TPS389006

    谢谢!

    Walter