This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:通过引脚使能 FET

Guru**** 2384750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378605/bq76942evm-fet-enable-via-pin

器件型号:BQ76942EVM

工具与软件:

是否有某种方法通过引脚启用 FET、因此不能通过命令启用 FET。

由于可以通过引脚关闭 FET、我想这可能是可行的。  

我n´t 了起来,但已经找到了任何东西。  

提前感谢您的回复。  

大家好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于无法使用引脚启用 FET、因此只能禁用它们。  

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速回复。  

    除了直接使用 FET_Enable 命令之外、是否还有其他方法可以手动启用 FET、即分别控制电池电压?  

    此致、  

    B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚。 一旦这些引脚被置为有效、FET 将被禁用、但当引脚关闭时、可以启用 FET。 但是、FET 只能在不存在故障时启用。 如果存在故障、则无法使 FET 导通。

    此致、

    Thomas Rainey