This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62163:Altium PCB 编辑器中的接地过孔尺寸调整

Guru**** 2385010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378002/tps62163-ground-via-size-adjustment-in-altium-pcb-editor

器件型号:TPS62163

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 Altium PCB 编辑器的 DRC 中解决此问题(问题是此错误 :布线方式:从顶层到底层的过孔(1584.646mil,2601.541mil)实际尺寸: 19.685mil 实际孔尺寸: 7.874mil )。 是否有办法编辑接地过孔的大小? 我在下面附上了一张有关过孔视图的图片。 我认为这是导线对于过孔来说过大的问题。 我无法在 IC 属性中找到此选项、而且由于我使用的是 TI 模板用于层堆栈、因此不允许我编辑电线尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想在约束管理器中添加这一点、它不允许我编辑孔尺寸、电线尺寸或布线过孔样式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    您可以解锁属性中的基元选项。  

    然后您可以按如下所示编辑孔边:

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin

    我尝试了这种方法、但得到了相同的误差、以及过孔最小和最大孔宽度以及过孔宽度、如下所示。 我尝试将过孔宽度更改为50mil、将孔宽度更改为28mil、这解决了该错误、但带来了另一个问题、即接地引脚与周围的引脚重叠。 是否有办法减小孔宽度和过孔宽度边界?

    路由孔(MinHoleWidth=28mil)(MaxHoleWidth=28mil)(PreferredHoleWidth=28mil)(MinWidth=50mil)(MaxWidth=50mil)(PreferedWidth=50mil)(All)
    布线过孔类型:从顶层到底层的过孔(1584.646mil、2601.541mil)实际尺寸:24mil 实际孔尺寸:12mil

    谢谢!

    Malek Bellaouar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malek。

    Colin 将在这些日子里检查并与您联系。 感谢您的理解。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    您可以 在 AD 中更改孔宽度和过孔宽度规则。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Colin。 这样就解决了问题。