This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:学习周期说明(错误?)

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380611/bq27z561-r2-learning-cycle-clarification-error

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

您好、在电池电量监测计学习周期文档中、您好

静置至少2小时 •

这个弛豫时间允许获取和存储有效的 OCV 读数以更新 QMax。 当 µV 包的 dV/dt < 4 μ V/s 时、便会出现有效的 OCV 读数 电量监测计会监测该情况。

•。 [CST]位 VOK 在 IT STATUS()寄存器中、一旦电量监测计获取了 OCV 读数并将其限定为 QMax 更新、就会清除。

•当出现有效的 OCV 读数时、会设置 GaugingStatus[REST]标志

•建议使用2小时的等待时间;最准确的时间是检查以确定何时 [RDIS]和[RDIS] VOK 位被清零、这种情况的发生时间可能不到2小时。

•此时、第一次 QMax 更新应该会发生。 当发生 QMax 更新时、[QMax]标志会被切换。 更新状态现在将为0x05。 在 Data Memory 视图的 Gas Gauging 部分或自动导出的.gg.csv 文件中也应可观察到 Qmax 的新值。 •请注意、充满电后、电池休息所需的时间比放电时所需的时间更短。


那么两个位是被清除还是仅仅是 VOK 位???? 我需要检查什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    看起来是一个拼写错误。 充电后的休息期间、您只需要检查 VOK 位何时清除、而不是 RDIS (RDIS 应该已经被清除)。

    此致、

    Nick Richards