This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:"SWIO"无法启动

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379510/tps65910-swio-fails-to-start

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3352

工具与软件:

上电时、"SWIO"电压可能不会每1000次输出一次。
我正在使用 AM3352BZCZ80和 TPS65910A31A1RSLR 的组合。
是否有任何因素可能导致启动故障?
如果有任何需要检查的内容、请告诉我。
其他电压正常输出。
-当输出为 NG 时,其他电源也会比平时更快启动。 这时、上升斜率会失真。
强制 TPS65910的引脚1为低电平将恢复"SWIO"。
- TPS65910的引脚1、40、37、45连接到 AM3352。
引脚33 "PWRON"开路。
*我的英语不流利,所以我使用的是翻译。 请原谅任何奇怪的句子。
提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件是在多年前发布的、因此支持可能会有限、但在此期间我仍会深入探讨。

    • 您是否在其他/多个器件上注意到这一点?
    • 您是否有多个电路板会遇到此行为?  
    • 我认为、如果尚未进行 A A A 交换、可能会有所帮助。
    • 您能否提供有关此行为的任何捕捉?
      • [quote userid="611725" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379510/tps65910-swio-fails-to-start 输出为 NG 时、其它电源启动速度也比平时快
      • 上述说法是否与输入或输出有关?
    • 发生这种情况时是否抛出任何中断状态?

    如前所述、我将尝试深入阅读一些文档和其他问题、看看是否可以同时找到类似的东西。

    谢谢!
    字段中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは、フィールド・トルソン μ A
    >・他のデバイスや複数のデバイスでこれに気づきましたか?
    >・この動作を経験するボードが複数あるか?
    >・Aスワップは、まだ行われていないのであれば、役に立つと思います。

    2つのユニットがあり、それぞれに異なるロットのTPS65910がインストールされていますが、同じ問題が発生します。μ A

    >・この行動のキャプチャーを提供してもらえますか?
    >出力がNGの場合、他の電源も通常よりも早く立ち上がります

    キャプチャの準備ができていません。発生頻度が低く、波形がうまくとらえられない。μ A
    もう少し頑張ります。μ A

    >・上記の記述はインプットまたはアウトプットに関するものですか?

    立ち上がり時間が短く、波形を歪ませるのは出力電源です。μ A
    入力電源は毎回同じように立ち上がります。μ A
    ただし、Ω 关闭/ ONを繰り返すよりも、数分放置してから電源を入れた方が良いようです。Ω

    >これが発生すると、割り込みステータスがスローされますか。μ A

    問題発生時に割り込みが作動していたかどうかは不明ですが、問題発生後に確認したところHiでした。μ A


    >前述したように、その間に似たようなものを見つけることができるかどうかを確認するために、いくつかのドキュメントやその他の問題に飛び込んでみます。

    ご不便をおかけいたしますが、引き続きご確認ください。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Field Tolson
    >・您是否在其他/多个设备上注意到这一点?
    >・您是否有多个板遇到此行为?
    >・我认为 A B A 交换可能会有所帮助,如果还没有这样做的话。

    我有两个单元、每个单元安装了不同的大量 TPS65910、但会出现相同的问题。

    >・您能否提供此行为的任何捕获?
    >当输出为 NG 时,其他电源也会比平时更快启动

    捕获未就绪。 发生频率较低、无法很好地捕获波形。
    我会更努力一点。

    >・以上是关于输入或输出的陈述?

    它是具有快速上升时间并使波形失真的输出电源。
    输入电源每次都以相同的方式上升。
    但是、如果电源在离开几分钟后打开、而不是反复关闭/打开电源、则出现此问题的可能性更大。

    >发生这种情况时是否抛出任何中断状态?

    不清楚中断是否在问题发生时激活、但当我在问题发生后检查时、它是 Hi。


    >如上所述,我将尝试深入研究一些文档和其他问题,看看我是否可以同时找到类似的东西。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意、但请继续查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以创建包含最新问题的新主题吗? 最后的答复似乎出了问题、由于某些腐败、无法回答最新的问题。 我们的 IT 部门正在对其进行研究、但如果可能、最快会启动新主题并避免使用特殊字符。

    感谢您的理解、

    Matt