This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C5:请帮助列出哪些情况会触发 PMBus 警报低电平

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS536C5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380312/tps536c5-please-help-to-list-what-condition-will-trigger-pmbus-alert-low

器件型号:TPS536C5

工具与软件:

您好、先生、

请帮助列出哪些条件会触发 PMBus 警报低电平?

例如:当 Vout > v_max 时、Vout < v_min…?

谢谢~

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!
    感谢您在 E2E 论坛上发帖。 我已经列出了会导致 TPS536C5控制器将 PMBus 警报设置为低电平的条件:

    • 如果 NVM 故障日志在上电时具有非零故障信息
    • 如果 Vout > VOUT_OV_WARN_LIMIT、则会发生跟踪过压警告
    • 如果 Vout > VOUT_OV_FAULT_LIMIT、则会发生跟踪过压故障
    • 修复了过压故障、如果 Vout > VOUT_MAX + OVFIX、则会发生此故障
    • 跟踪欠压警告(如果 Vout < VOUT_UV_WARN_LIMIT)
    • 如果 Vout < VOUT_UV_FAULT_LIMIT、则会发生跟踪欠压故障
    • 修复了欠压故障、如果 Vout < VOUT_MIN - UVFIX、则会发生此故障
    • 如果在软启动期间 Vout 未在设定时间限制 TON_MAX 内上升到稳压电平、则会发生 TON_MAX 故障
    • 过流警告、如果总 Iout > IOUT_OC_WARN_LIMIT、则会发生过流警告
    • 如果总 Iout > IOUT_OC_FAULT_LIMIT、则会发生过流故障
    • 输入过压故障、如果 VIN > VIN_OV_FAULT_LIMIT、则会发生这种故障
    • 如果 iIN < IIN_OC_FAULT_LIMIT、则会发生输入过流故障
    • 如果引脚> PIN_OP_WARN_LIMIT、则会发生输入过功率警告
    • 过热警告、如果温度> OT_WARN_LIMIT、则会发生
    • 过热故障、如果温度> OT_FAULT_LIMIT、则会发生
    • 功率级故障、如果 TAO 拉至高电平、则会发生该故障
    • 功率级未就绪、如果 TAO 拉至低电平、则会发生这种情况

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Troy