This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001-PSpice:如何将容差和放大器以及温度数据添加到 EP 模型中?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380070/tps7a4001-ep-how-to-add-tolerance-temperature-data-into-pspice-model

器件型号:TPS7A4001-TPS7A4001 EP
主题中讨论的其他器件:TPS7A4001

工具与软件:

客户希望我们使用运行 Monte Carlo PSpice 仿真的元件容差和温度漂移数据进行最坏情况分析(WCA)。  经过一些实验、确定 TI 模型 TPS7A4001.LIB 模型不包含温度数据。  问题:

1. 您是否能够确认模型不包含容差(Vref)和温漂数据?

TPS7A4001-TPS7A4001-EVM EP 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

2. 如果上述情况成立,我们是否能够将容差和温度数据添加到模型文件中,以便我们可以在 Cadence PSpice 中运行 Monte Carlo?  

3. 如果可以添加容差和温度数据,是否有我们可以观看的应用手册或教程视频?

提前感谢您的帮助!

// Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    PSPICE 模型没有过程信息或温度漂移数据。 将来有可能添加温度数据、但过程信息需要 IP、因此我认为我们不能这样做。 目前、我们支持这一目标的最佳方法是最后进行晶体管级仿真 如果您可以向我们提供您的客户希望看到的信息的详细信息、我们可以为他们模拟这些信息。

    此致、

    Nick