This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:电源序列发生器:5V 可以在12V 之后上电?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380168/tps53679-power-seqencer-5v-can-power-up-after-12v

器件型号:TPS53679

工具与软件:

您好、TI 大师

      我有一个问题:

      TPS53679定义了上电顺序、即在12V 之前上电5V。

      但参考设计:12V 在5V 之前。

      问题:如果在12V 之后5V 可以上电?

      谢谢!

      

         


  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是一个重复的帖子、将关闭。

    此致

    Yihe