This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:DCAP+第三代 PWM 控制器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380075/tps53659-dcap-3rd-generation-pwm-controller

器件型号:TPS53659

工具与软件:

大家好!

我将为高速 FPGA 设计0.8V、82.5 A 的内核电压。 我们使用的是 TPS53659。 我们与 TI 签订了 NDA。 我在互联网上搜索了一些关于 DCAP+控制算法和实现的信息。 我找到的唯一文档是 SLVA867、 适用于可为微处理器供电的多相降压稳压器的 D-CAP+控制。 此技术文档仅介绍了第2代、而不介绍了第3代。 TPS53659数据表显示了类似但不同的方框图。  

是否有任何信息或方框图说明了 DCAP+第三代的工作原理及其与第二代的区别?

您是否有任何可用于 TPS53659 PWM IC 的 PSPICE 均值或时域模型?

感谢您的帮助、

V/r、

Chuck Sampson