This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:电池测试站

Guru**** 2811085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376567/bq25750-battery-test-station

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

我´d 使用 BQ25750构建电池测试站(充电器/电子负载)。 我n´t 将电子负载连接到 BQ25750的系统连接、但我没有找到任何用于控制 BATDRV 引脚的寄存器... 可能计划禁用充电并打开 BATFET 以将电池连接到电子负载进行放电。 这´m 可能还是我完全错了?

此致、

Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim、您好!

    当 VAC 不存在或超出范围时、BQ25750会自动通过 BATFET 将 VBAT 连接到 VSYS。 但请记住、BQ25750具有适用于 BATFET 的内置过流功能。 如果流经 BATFET 的电流超过8A、BQ25750将关断 BATFET、以防止损坏 FET。

    如果您需要对电流放电超过8A、可以使用 MCU 设置自动反向模式。 当 VAC 被移除或超出范围时、自动反向模式将通过转换器自动为系统供电。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    8 A 是足够的实际项目...

    问题是、我需要在不连接/断开 VAC 的情况下自动充电和放电。 ´s 我想解除充电、将放电路径的 MOSGET 直接连接到电池并清理 CHG_EN (通过 I2C)位会比这更容易/更好。 那么我可能也可以移除 BAT-FET。

    e2e.ti.com/.../Schematic-BCM-_2D00_-shortened.pdf

    此致、Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim、您好!

    您可以使用 HIZ 模式来关闭 ACFET 和开启 BATFET。 这会在不断开 VAC 的情况下将电池连接到系统负载。  BQ25750数据表的第8.3.3.5节"器件高阻态模式"介绍了高阻态模式。

    请告诉我这是否对您有用。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim、您好!

    另外、我还为您的原理图提供了一些建议:

    • 确保 BTST 电容器为100nF
    • 对于 IAC 和 IBAT 感应电阻、请确保从 原理图检查清单 或 EVM 中复制滤波器网络。
    • 确保转换器的输入和输出端连接高频滤波电容器。 确保这些高频电容靠近开关 FET。
    • 确保 SYS 引脚附近有一个100nF 电容。
    • 我们顺便将最大输入电流检测电阻列为10mΩ。 我会将15mΩ IAC 感应电阻器更改为10mΩ 感应电阻器。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    ´ve 我有时间测试了几天。 是的、我可以通过 HIZ 位打开 BATFET。 但有时会切换回正常模式。 不n´t 为什么...

    此致、

    Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim、您好!

    确保看门狗时间被禁用。 看门狗计时器将复位 EN_HIZ 位、适配器插件也将禁用 EN_HIZ。

    当转换器切换到正常模式时、是否设置了任何标志?

    此致、
    埃森·加洛韦