This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:在应用中查询

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380156/lm5146-q1-query-on-application

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具与软件:

您好!

在 LM5146中、输入 VIN 引脚处使用 RC 滤波器。 在某些情况下、VIN 直接连接到 IC VIN 引脚。 RC 滤波器的设计标准是什么? 如果 VIN 的高频尖峰不超过 IC 的绝对最大额定值、是否确实需要此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您发送编修。  一些简化图只是显示了关键组件、但在良好的实践中、为了提高抗噪性能、您应该始终在输入端保留一个较小的 RC。  请参阅我们的 EVM 原理图示例。  电容器通常为0.1uF、R 通常不大于10欧姆。  您可能会在我们的大多数 EVM 中找到此类 RC。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao